This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:数据表中的引脚属性

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1456153/mspm0g3507-pin-attributes-in-the-datasheet

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我只查看 MSPM0G3507的数据表。

在表6-1中、有一些引脚功能  

UART0_TX [2]/ I2C0_SDA [3]/ TIMA0_C0 [4]

[]中的数字是什么意思?

例如、UART0_TX[2]、[2]是什么意思?

谢谢

Ryder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryder:
    [X]表示该引脚的引脚功能、这是 IOMUX 模块用于将该引脚设置为所需功能/模块的值。
    此致、
    Diego Abad