This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:地址为0x00020000的十六进制文件生成问题(TI 编译器)

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454942/tms570ls0914-issue-in-hex-file-generate-with-address-0x00020000-ti-compiler

器件型号:TMS570LS0914
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

你(们)好  

我在使用适用于 TMS570LS0914 IC 的 CCS 时遇到一些问题(我们使用的是自定义引导加载程序)。 我已经在  .cmd 文件中生成(使用 TI 编译器) bin 和 hex 文件、其中包含矢量和闪存的0x00020000地址。 (我使用此文件作为应用文件)。 当通过我们的专有工具刷写 十六进制文件时、它会卡在某个地方、但当我们使用相同代码(同时生成)的 bin 文件时、它使用 HEXVIEW 工具转换为十六进制、并通过我们的专有工具进行刷写。 它正常工作。  

我还必须检查另一种可能性-如果我在.cmd 文件中生成了地址为0x00020000的十六进制文件。 和通过 UNIFLASH 工具刷写十六进制文件也可以正常运行。  

 如果我们假设它的应用程序代码问题,但十六进制文件通过 HEXVIEW 工具生成它的工作,所以我无法 理解它的设置问题在 CCS 或任何其他.

 请协助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我对此有怀疑:

    bin 文件没有地址信息、它只是由数据组成。

    例如、请参考下图、我将生成具有0x20020地址的输出文件、当我在 HexView 中查看.bin 文件时、它会显示数据从0x00000000开始

    即使我尝试通过 UniFlash 对此.bin 文件进行编程、也要手动告知二进制文件的起始地址。

    另一方面、hex 文件还包含以下文件中的地址信息:

    例如、对于以下同一代码、请参阅.hex:

    前两行指示数据从0x20020开始、采用 Intel 十六进制格式。

    因此、十六进制文件也不需要在 UniFlash 中提及任何地址:

    根据上述信息、当您 直接对十六进制进行编程时 、它无法正常工作、因为应用程序位于某个其他地址、如本例中所示的0x20020。 此处应该有引导加载程序、引导加载程序应该能够正确调用应用、然后只能正常工作、这里可能缺失了它。

    不过、您说该方法在将二进制转换为十六进制时起作用、因为在这种情况下、应用程序的起始地址可能是0x00000000、因此可能会覆盖引导加载程序、而现在应用程序可能会在复位后直接调用、这可能就是此处工作的原因。

    从这个角度考虑一下。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有以下可能性检查

    我已经使用自定义引导加载程序、其地址为0x0000000、应用程序地址为0x00020000

    在地址0x00020000处生成了 bin 和 Hex 文件

    我必须检查以下可能的情况。

    1.当我使用 HEXVIEW (在此过程中、我将添加起始地址0x00020000)将 BIN 文件转换为十六进制文件并通过引导加载程序进行闪存时-运行正常

    2.当我通过 CCS (地址为0x00020000)直接生成十六进制文件并通过引导加载程序进行闪存时-它无法正常工作(主要问题)

    在这两种情况下、CCS 编译器的所有设置相同。 (同时生成 Bin 和 hex 文件。 我们使用 HEXVIEW 添加地址0x00020000并生成十六进制文件)

    3.  当我使用相同的编译器设置通过 CCS (地址为0x00000000)直接生成十六进制文件并通过 UNIFLASH 进行闪存时-工作正常。

    所以、第二种场景无法正常工作、

    我正在比较第8873行数据中第1个和第2个方案的十六进制文件变得不同。

                HEXView 生成的十六进制文件数据               直接 生成的十六进制文件数据

      

    您能给我解决方案吗?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    你能试一下一件事吗、

    您能否在8874处添加一个直接生成的十六进制文件行:

    并包括以下行:

    : 045464000000000044.

    我之所以建议这样做、是因为两个十六进制文件几乎相同、只是在直接生成的十六进制文件中、5464地址的4个位置不是全部填充为零、但这是在转换后的文件中发生的。

    如果您包含上述建议行、则可能会使两个十六进制文件相同、并看看执行中会发生什么情况。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。