This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:can##39;t 通过 NVM_APP_writeASYNC ()多次将数据写入闪存

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454914/lp-am243-can-t-write-data-to-flash-multiple-times-by-nvm_app_writeasync

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将在 SDK 09_02_00_15版中使用401_SIMPLE 的"ethercat_slave_demo"为 LP-AM243x 开发应用。

我想 逐个地将两个或更多数据复制到闪存中。 一个数据的大小约为5k 字节。

下面是将数据复制到闪存的简化过程。

首先、我用过  NVM_APP_writeASYNC ()  进行复制 数据缓冲区 1. .  

第二,我也用过  NVM_APP_writeASYNC ()   进行复制  数据缓冲区2 、返回后  NVM_ERR_SUCCESS 来自 EC_SLV_APP_fooe_fileWriteCb ()。

但是、第二次复制数据失败、然后返回  NVM_ERR_FAIL   来自  EC_SLV_APP_fooe_fileWriteCb ()。

数据缓冲区1  数据缓冲区 2.  在此过程中未更改。

您认为第二次不复制数据的原因是什么?

此致、

小山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oyama、

    将数据写入闪存时、请始终确保 0.5 μ V 都是按页对齐的。

    uint32_t NVM_APP_writeASYNC (
      const NVM_TYPE_t 类型
      const uint32_t id
      常量 uint32_t 0.5 μ V
      const uint32_t length
      const void * const pData)
    这可能是您的案例中发生该故障的原因。 可以尝试使用  NVM_APP_writeASYNC ()在一次迭代中将完整的数据写入闪存。
    在当前的 NVM 驱动程序实现中、API  NVM_DRV_FLASH_WRITE () 会在每次调用对应的块时擦除相应的块。 当 使用此 API 将连续的数据块写入闪存中的同一个块时、这会导致数据丢失。
    在即将发布的 EtherCAT SDK 版本中、将更新 API  NVM_APP_writeASYNC ()、NVM_APP_WRITE  ()和 NVM_DRV_FLASH_WRITE  ()、 以便 用户决定是否在写入周期内需要块擦除。

    此致、