This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:可以使用同一中断源触发多个 R5内核吗?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455886/am2434-can-a-multiple-r5-core-be-triggered-by-the-same-interrupt-source

器件型号:AM2434

工具与软件:

如标题中所述、多个内核如何监控同一个中断源、中断源可以是 GPIO 中断、也可以是计时器中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的域专家目前不在办公室,请预计响应时间会有所延迟。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能详细说明一下问题吗?

    根据我的理解、如何将从 R5F0-0内核生成的中断路由到其他 R5F 内核(R5F0-1、R5F1-0、R5F1-1)。

    上述理解是否正确?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我的意思。 例如、将 R5F0-0内核生成的 GPIO 中断或计时器中断路由到其他内核(例如 R5F0-1、R5F1-0、R5F1-1)、以实现跨多个内核的同步触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 TRM、您可以将 GPIO 中断路由到所有 R5F 内核。 请参阅下图。

    请参阅  faq-am64x-am62x-how-do-i-route-the-song-gpio-bank-interrupts-to-differ不同 的目标内核 以了解详细信息。

    此致、

    Tushar