This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:SoC 初始化

Guru**** 2618015 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1445148/am2432-soc-initialization

器件型号:AM2432

工具与软件:

我正在尝试在板上初始化 AM2432。

我使用 AM243x-EVM 的代码进行初始化。

我设置开发引导模式、并通过跳线将 AM243x-EVM 板的 XDS110 JTAG 探针引脚连接到电路板上的 JTAG 引脚(TCK、TMS、TDI、TDO、TRST)。

XDS110 JTAG prober 可 在电路板上电时启动。

但 如 SDK 手册中所述、通过此命令在控制台中加载 DMSC 时、它始终指示无法连接 Cortex-R5。

loadJSFile "C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_09_02_00_50/tools/ccs_load/am243x/load_dmsc_hsfs.js。 

除了对电路板进行下电上电之外、请告知我可以检查什么。

谢谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您能告诉我们您在使用哪种器件吗? 它是 GP 还是 HSFS?

    要检查器件类型、请参阅  faq-am6xx-how-to-check-if-device-type-is-hs-se-hs-fs-or-gp 

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好

     

    感谢您的响应。

     

    我使用的是常规 AM2432-ALV 封装。

     

    请告诉我 GP 和 HSF 是否从生产开始固定。

    我将尝试通过跳线连接 UART port0引脚以设置 UART 终端。

     

    能否请您与我分享更多详细信息、了解这2种器件的 JTAG 探针连接技巧?

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝

    XINLIANG JIANG 说:
    请分享更多详细信息、了解连接这两种设备的 JTAG 探头的技巧?

    对于 GP 器件、EVM 需要处于无引导模式、而不是 DEV 引导模式。 您正在运行的脚本(load_dmsc_hsfs.js)将从 HSFS 器件中运行。 它在 GP 设备中无法正常工作。

    对于 HSFS 器件、EVM 需要处于开发引导模式、并且需要运行 load_dmsc_hsfs.js 脚本。

    因此、请确认要使用哪种器件类型继续操作。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar

    在我的电路板调试中、TDS110 JTAG 探针无法连接到 Cortex C5。

    我可以检测3.3V、1.8V 和0.85V 电源。 但无法 验证上电序列。 并且无法检测 REFCLK 输出引脚上的切换。

    您认为我还会尝试其他什么来唤醒 SoC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝

    您能否提供包含完整错误日志的错误截屏?

    您是否能够识别您使用的是哪种器件? 是 GP 还是 HSFS?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar

    您能告诉我如果我的设备是 GP 设备、需要运行哪个 js 文件吗?

    谢谢。

    谢谢、此致

    郝(王浩)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    如果您有 GP 设备、则需要运行 load_dmsc.js 文件。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar

    此 CCS_LOAD 文件夹中有2个 js 文件。

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_09_02_00_50\tools\ccs_load\am243x

    一个是 load_dmsc_hsfs.js、另一个是 load.js。

    没有您建议的 load_dmsc 文件。

    请告诉我在哪里可以找到它。

    谢谢。

    谢谢、此致

    郝(王浩)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝

     SDK 版本>= 9.0版不提供此文件。 您可以在较旧版本的 SDK (即 v08.06.00.45)上找到 load_dmsc.js 脚本

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar

    我已经尝试了两个 js 文件。

    两者测量的结果相同。

    我可以获得合理的上电序列。

    但是、5V 电源的电流负载约为70mA。 这是否正常?

    soc 似乎没有被唤醒。

    而且我无法检测到从 CLKOUT0、OBSCLK0、SYSCLKOUT0、MCU_OBSCLK0、MCU_SYSCLKOUT0引脚的切换。

    如果在 soc 上电时设置了正确的 PLL 引导模式、这些引脚是否应该切换?

    请您告知我还可以检查什么?

    谢谢。

    谢谢、此致

    郝(王浩)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝

    您可以尝试不同的引导模式设置吗? 将 EVM 保持在 UART 引导模式、为 EVM 加电、并检查您是否能够看到 UART 字符串?

    您还可以确认 EVM 上的 LED 是否按预期亮起?

    您能否使用不同的 EVM 进行检查?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar

    我知道这个问题。

    我在上电时忽略复位引脚。

    需要将 RESET 引脚驱动为低电平、并在 SoC 上电后提供甜点。

    我已将 RESET 输入引脚路由到 BGA 封装之外。

    如果可用、您能否分享用于实施重置操作的示例解决方案?

    谢谢。

    谢谢、此致

    郝(王浩)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    我真的不明白以上 几点。

    请澄清以下几点。

    客户是否 未在其硬件上使用 JTAG RST 引脚?

    客户是否 未在其 HW 上使用 MCU_PORz 引脚?

    两个引脚是否悬空?

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil

    MCU_PORz 引脚下拉。

    我知道这个问题。 引导 Soc.器件时需要复位 POR 引脚。

    我设计了一个采样 RC 电路、以实现 MCU_PORz 引脚的延迟斜升。

    方法可以对我的电路板起作用。

    现在可以通过 USB 引导 SoC。

    JTAG RST 引脚下拉。

    所有其他 JTAG 引脚都被上拉。

    我认为是正确的。

    谢谢。

    谢谢、此致

    郝(王浩)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在看你的查询,你可能会期待星期一回复.

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:  

    我收到了硬件专家的反馈、即我们不应该在 PORz 引脚上插入任何 RC 延迟电路。 请让硬件专家审阅硬件原理图。

    此致、  

    Anil。