This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:如何确认内核时钟频率?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455468/am2432-how-to-confirm-the-core-clock-frequency

器件型号:AM2432

工具与软件:

您好!

我的客户已按照以下主题将 R5F 内核时钟频率更改为400MHz。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439795/am2432-how-can-r5f-clock-frequency-be-set-400mhz/5523660#5523660

但是、似乎没有任何变化。

您能否告诉他们如何确认 R5F 内核时钟频率是否可以正确设置?

谢谢。此致、
英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在看你的查询,你可能会期待星期一回复.

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideaki、

    内核时钟频率需要在 SBL 中设置、而不是在应用中设置。

    您可以通过以下变量更新内核时钟频率以更改为400MHz 并编译 SBL。

    下一个闪存更新的 SBL。

    然后通过以下 SCI API 检查内核频率。

    Sciclient_pmGetModuleClkFreq

    此致、

    Anil。