This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455723/tms570lc4357-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0-unable-to-access-device-register-reset-the-device-and-retry-the-operation

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

您好!  

我使用的是 TMS570开发套件板。 我一直在尝试在开发套件上刷写示例代码。

但是、该过程失败、并显示以下错误:

连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包12.7.0.00105)。

如何纠正此问题。 无论它是与某些硬件还是软件有关。

当我验证连接时、JTAG 完整性测试也会成功。 我使用 Code Composer Studio 和 XDS100v2 USB 调试探针。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、我们的专家会在这方面呆几天。 请预计回复会延迟。  

    感谢您的耐心等待、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandana:

    [quote userid="603614" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455723/tms570lc4357-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0-unable-to-access-device-register-reset-the-device-and-retry-the-operation 我正在使用 Code Composer Studio 和 XDS100v2 USB 调试探针。

    好的、您只使用板载调试器、对吧? 不使用外部调试器?

    下面突出显示的 LED 的状态是什么?

    连接12V 电源后、板右侧的所有4个 LED 应亮起。

    将调试器电缆连接到 PC 后、D12 LED 应该会亮起。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    电路板也仅通过 USB 连接供电。 因此、我不使用任何外部电源。  

    至于 D12 LED、当调试器电缆连接到系统时、它会发光。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandana:

    您使用此电路板的目的是否仅限于正确?

    TMDX570LC43HDK 开发套件|德州仪器 TI.com

    如果需要、那么 在您尝试调试电路板时、下面突出显示的四个 LED 的状态是什么?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。