This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何使用 UART 和放大器读取数据;PYTHON

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: SAFETI-HALCOGEN-CSP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455851/tms570lc4357-how-to-read-the-data-using-uart-python

器件型号:TMS570LC4357
Thread 中讨论的其他器件:SAFETI-HALCOGEN-CSP

工具与软件:

你好,这是 JJ

我知道,有 pyserial library 和 read ()函数可以逐行从 MCU 读取 C 代码数据。

如果我会使用 UART & Python 代码来从在另一个不同的 python 程序中运行的 MCU (所有数据、包括电芯电压、温度等)读取数据、以与 MCU <-> UART <-> Python 程序通信

是否有任何方法或示例代码可实现该目的?

此致、

JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、本主题的专家已离开办公室、将于 12月30日之前返回、请预计这周早些时候予以回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    [报价 userid="635413" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455851/tms570lc4357-how-to-read-the-data-using-uart-python "]

    如果我会使用 UART & Python 代码来从在另一个不同的 python 程序中运行的 MCU (所有数据、包括电芯电压、温度等)读取数据、以与 MCU <-> UART <-> Python 程序通信

    是否有任何方法或示例代码可实现该目的?

    [报价]

    我们没有与此要求相关的任何示例代码。

    我们所要做的就是使用 BMS 演示。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 jagadish

    此外、我如何才能请求安全资源?

    我已经获得了安全资源的2个示例代码、但这些示例代码只能在论坛中其他人的问题中找到。

    有关安全资源的官方请求链接在哪里?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    以及如何申请安全资源?

    没有专门的页面来浏览安全资源并提出访问它们的请求。

    通常、以下是可用的安全资源(对于 Hercules 控制器):

    1. SafeTI-HALCoGen-CSP
    2. TI_AUTOSAR_MCAL
    3. BMS 代码

    根据项目要求、客户将询问安全资源、我们将验证他们的 NDA 并提供相应安全资源的链接。

    一旦安全软件访问获得批准、他们就可以在下面的链接找到它们。

    ti.com/secureresources/

    但是、我将与内部团队讨论是否可能有一个页面来列出安全资源。  

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。