This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMS570LC4357:使用 TAU 和 LDRA 的 HALCOGEN CSP 单元测试

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1456553/faq-tms570lc4357-halcogen-csp-unit-test-with-tau-and-ldra

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

1.为什么 TCF 的产生会失败?

2.构建失败的可能原因是什么?

3.当测试执行挂起时,我们应该怎么做?

5.我能够使用 HalCoGen τ 来测试除 HalCoGen 生成的文件之外的源文件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.为什么 TCF 的产生会失败?

    • 测试序列在 Microsoft Excel 中打开
    • 如果测试用例未以空白行终止、TCF 生成可能会卡住
    • 如果在 Excel 工作表中找不到关键字"End of Test Sequence"、TCF 生成可能会卡住

    2.构建失败的可能原因是什么?

    • 许可证初始化失败: 检查 LDRA 许可证是否已正确安装或过期。
    • 验证失败:  
      • 定义的文件名错误或在定义的文件名中找不到函数
      • Excel 中定义的测试用例的参数数量与实际值不匹配。 请注意、参数数量包括检查的函数输入参数、函数返回和全局变量(或外设寄存器)。
    • 之前的分析在操作完成之前终止: 删除 LDRA 应用程序数据目录中的分析文件夹
    • 编译错误: 有关详细信息、用户可以检查\Debug 文件夹中的 CompileLog.txt。
    • 构建选项文件中的条目无效

    3. 当测试执行挂起时,我们应该怎么做?

    要终止测试执行、请关闭弹出窗口。 切勿通过任务管理器终止进程。 要停止执行后续的测试序列、请点击"Stop"按钮、等待运行过程完成。 在此之前请勿关闭 τ 窗口。 如果测试卡在某个环路中、则可能会发生这种情况、主要是因为功能测试选择的配置错误。

    4.我能够使用 HalCoGen τ 来测试除 HalCoGen 生成的文件之外的源文件吗?  

    否 HALCoGen TAU 是 HALCoGen-CSP 的一部分、仅被许可测试 HALCoGen 生成的文件和支持文件