请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X 工具与软件:
您好!
我需要在配置为输出的 GPIO 引脚上输出 PWM 信号。
首先、我可以使用什么机制来生成 PWM 信号?
其次、我是否能够多路复用多个 GPIO、以便可以将该信号输出到所有选定的引脚?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我需要在配置为输出的 GPIO 引脚上输出 PWM 信号。
首先、我可以使用什么机制来生成 PWM 信号?
其次、我是否能够多路复用多个 GPIO、以便可以将该信号输出到所有选定的引脚?
谢谢!
您好、Eden:
感谢您的提问。
[报价 userid="592622" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454071/mcu-plus-sdk-am243x-output-pwm-signal-on-gpios "]首先、我可以使用什么机制来生成 PWM 信号?[/QUOT]MCU+SDK 中提供了使用 EPWM 信号的示例。 请参阅 EPWM_DUTY_CYCLE 以获取信息。
请参阅 DRIVERS_EPWM 以了解详细信息。
此致、
Tushar