This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:MSPM0低功耗优化指南相关问题

Guru**** 2930360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1456346/mspm0l1105-question-on-mspm0-lower-power-optimization-guide

器件型号:MSPM0L1105

工具与软件:

大家好、团队成员:

有关 MSPM0G3507低功耗测试和指导的一个问题是、有一条有关 UART 设置的建议、用户需要保持 RX 上拉以避免器件退出低功耗模式。 然而、当客户将 MSPM0设置为低功耗模式时、硬件上拉电源将降至 GND、然后 RX 变为0V、这不能满足此条件、但 UART 未如上所述启用。

客户想要确定这种现象是否正常? 此建议与硬件相关、或者软件上拉就足够了? 如果 RX 无法在低功耗模式下保持上拉、风险如何? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shengyue、

    客户使用的设备是 G3507还是 L1105?   

    至于 UART、它们是否在进入低功耗模式时禁用 UART?   

    从 说明中我的理解是、使 UART RX 处于低电平看起来像是一个起始位和导致 UART 模块唤醒的事务。  如果禁用了 UART、那么显然不会发生这种情况。 根据您对客户设置的描述、我建议使用不同的上拉电源、或者在断开上拉电源时禁用 UART、然后在恢复时重新启用 UART。   (可能使用另一个 GPIO 进行检测?)

    谢谢!

    JD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解、谢谢 JD。 另一个问题是、如果 UART 被制动、 会是什么样子、是否有引脚被上拉?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为没有引脚会被上拉、您可能会看到来自 MSPM0的电流跃变、因为 UART 可能会请求一个快速时钟、该快速时钟会为更多芯片上电并且/或者 UART 可能会触发一个中断、并唤醒 MCU、表明其接收到的数据均为零等。   

    谢谢!

    JD