This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:CCS 系统配置是否支持生成可用于 Keil 5的代码?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1456589/mspm0-sdk-does-the-ccs-theia-sys-config-support-the-generation-of-code-available-for-keil-5

器件型号:MSPM0-SDK
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好!

新年快乐!

我正在尝试将代码从 STM32移植到 MSPM0。

现在、我想知道如何使用系统配置生成可用于 Keil 5的代码?

因为有些库只能在 Keil 下运行。

非常感谢。

BR

Kelly