This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:将为 MSP-EXP432P401R 编写的程序迁移到 MSP-EXP432E401Y

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1456780/msp-exp432e401y-migrating-programs-written-for-the-msp-exp432p401r-to-msp-exp432e401y

器件型号:MSP-EXP432E401Y

工具与软件:

您好!

 在弗吉尼亚理工大学完成一个学期的 学习后、我最近购买了一个 MSP-EXP432E401Y、其中使用了 MSP-EXP432P401R 以及 BoosterXL MK II。我的第一个问题是 E401Y 似乎没有 LCD 驱动程序文件夹。 我想制作自己的 LCD 驱动程序、但 SDK 附带的命令与 P401R 完全不同。 更令人沮丧的是、这些命令的实现也不是1比1。 在 P401R 上、可以使用一个命令初始化 GPIO 引脚并将其设置为带有下拉电阻器的输入。 E401Y 需要2到4个附加命令来实现此功能。 是否有人对此事有任何建议?否则、我可能需要自行采购 P401R。

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我 在弗吉尼亚理工大学完成学期学习后、使用 MSP-EXP432P401R 和 BoosterXL MK II 购买了 MSP-EXP432E401Y。我遇到的第一个问题是 E401Y 似乎没有 LCD 驱动程序文件夹。 我想制作自己的 LCD 驱动程序、但 SDK 附带的命令与 P401R 完全不同。 更令人沮丧的是、这些命令的实现也不是1比1。 在 P401R 上、可以使用一个命令初始化 GPIO 引脚并将其设置为带有下拉电阻器的输入。 E401Y 需要2到4个附加命令来实现此功能。 是否有人对此事有任何建议;否则、我可能需要采购 P401R 供我自己使用。

    MSP432P 器件已停产。 在 SDK 配套资料方面、它是与 MSP432E 完全不同的 MCU。 MSP-EXP432E401Y 未附带 LCD 控制器。 但是、SDK 附带 LCD 驱动程序。 可在 C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\source\ti\grlib 中找到这些文件。