This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:请提供从低到高的 VDD 范围

Guru**** 1979755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1456719/mspm0g3507-please-provide-the-vdd-range-from-low-to-high

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在开发 M0G3507。  在 M0G3507数据表中、插页7.1中、它仅提供工作电压范围。 我的客户希望测量 VDD 斜率。 他们需要了解低压(10%)到高压(90%)之间的 VDD 范围。  您能帮助提供吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有明白你的观点。  

    数据表的7.1中为 绝对最大额定值。

    在数据表的7.3中、它是 运行 额定值。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。