This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用带有 NDK 的调制解调器

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457145/msp432e401y-using-a-modem-with-the-ndk

器件型号:MSP432E401Y

工具与软件:

我想创建一个新的设计、使用以太网作为与互联网的主要连接、但当它关闭时、应该切换到蜂窝式调制解调器作为备份。  是否有任何示例显示如何将 NDK 与调制解调器结合使用?  是否需要通过 PPP 链路建立连接、或者是否有其他连接方法?  如何将串行接口添加到堆栈中、以及如何在通过 TCP/IP 发送消息时控制使用哪个接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有 PPP 的相关经验。 我在 MSP432E SDK 中也找不到任何 PPP 示例。 但是、我找到 一个针对 TM4C129 MCU 使用 TI-RTOS NDK 的 PPP 示例。 TM4C129 MCU 与 MSP432E 的器件相同。 理论上、在构建后、该示例的二进制文件或.out 可加载到 MSP432E 并在不进行修改的情况下运行。 您可以从 Resource Explorer 下载该示例。  

    这里是该示例的自述文件。

    e2e.ti.com/.../tcpEchoPPP_5F00_readme.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送指向您所指项目的链接?  在我对 Resource Explorer 的视图中我看不到该视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    您可以从 CCS Resource Explorer 导入 Tiva 的 TI-RTOS 示例。  

     1.打开 Resource Explorer。 请参见下文。  

     2.在右上方的三个条形图中、单击该条形图并选择"软件包管理器"

     3.您应该会看到一个软件包列表。 查找适用于 TivaC 的 TI-RTOS、然后单击右箭头、如下所示。  

     4.单击框并单击"应用"。

     5.执行该操作后、您应该会找到可以导入到 CCS 工作区的所有 TI-RTOS 示例。 请参见下文。