This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:TISCI 说明

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454758/am2432-tisci-descriptions

器件型号:AM2432

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 AM2432 SDK9.2。

我们知道、下面是所有 SoC 系列的 TISCI 说明。

https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/index.html#

但是、我们找不到 AM24x 这一点很精确。

由于 AM24x 和 AM64x 是引脚对引脚的、客户想知道他们是否可以 直接在 AM24x 上应用 AM64x TISCI 说明?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    AM243x 基本上是没有 A53内核的 AM64x、因此、除了 A53内核详细信息、我假设一切都是相同的。 但是、我已经给我们 TISCI 团队的一位成员发送了一封信进行确认。 如果您没有收到回复、请在1月的第2周内随意 ping 该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    这是我得到的响应:

    从 TISCI 的角度来看、这是相同的。 这就是为什么我们没有专门针对 AM243的部分

    此致、

    Nick