This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AES-128没有按预期工作

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457066/am2634-aes-128-not-working-as-per-expectations

器件型号:AM2634

工具与软件:

您好!
我正在使用 Am2634-CC 评估板、 crypto_AES_CBC_128示例代码可以正常工作、但如果 AES 在空项目中配置并 与示例代码相同、则会卡住、

如附加环路中所示  

请告诉我问题在哪种程度上、

(+) AM2634-Q1:crypto_dthe_AES_ECB_256_am263x-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 示例代码问题-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

所连接的线程也会面临同样的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohal:

    如上一链接中所述、您能否确认您使用的是哪种 SBL?

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在调试模式下使用、我认为 SBL 不是必需的...、

    这是 MCU 配置问题

    请参阅随附的图像、AES 示例和空代码中的某些配置不匹配。  

    所以、请告诉我这些设置的用途是什么、以及这些设置如何影响 MCU 的功能。

    在更改设置 AES 后正常工作