This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:AM2632重复热启动且由于0xC1的原因为 WARMSTRT 上电

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632, AM2632-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1456722/am2632-q1-the-am2632-is-warm-starting-repeatedly-are-power-up-with-a-warmstrt-reason-of-0xc1

器件型号:AM2632-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2632

工具与软件:

我们将使用 AM2632-Q1设计一款新的电路板。  将 CCS 与 XDS110探针配合使用、我已经在 MCU 重新启动后读取 MSS_TOPRCM_SYS_RST_CASE (0x5320000C)寄存器。  将得到值0xC1。  此值不在 spruj4e 寄存器附录表2-1413第1084页中。  我们正在尝试了解热启动的来源。  我们移除连接到 AM2632信号的外部器件。

此重启行为会重复多次。  它最终会停止。  停止时、我可以通过 CCS 运行我们的应用、而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将从上面对我的发言加以细化。  SYS_RST_CASE 为0xC0、即 HSM WDT。  我能够通过阅读和清除原因而获得这一点。   

    那么我现在就继续回答问题:为了防止 HSM WDT 超时、我们必须做些什么?  我尚未在 HSM 数据表(AM263x 技术参考)中找到任何东西来解释这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加信息。  我们将使用引导模式 QSPI (4S) UART 回退。  该闪存为空白、因此 AM2632将始终回退到 UART 引导模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey Hanzlik:

    在使用 CCS 时、请使用 Devboot 模式。 通常、HSMRT 固件会禁用 HSM WDT 或宠物 HSM WDT。  

      有关 DEVBOOT 模式的引导模式/SOP 选择、请参阅 software-dl.ti.com/.../EVM_SETUP_PAGE.html。

    此致、Shiv