This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:CCS Theia:从 CLI 打开自定义用户工作区

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457478/mspm0g3519-ccs-theia-open-custom-user-workspace-from-cli

器件型号:MSPM0G3519
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具与软件:

您好!

CCS Theia 版本:1.5.0

我如何启动 Theia GUI 并从 Theia CLI 打开自定义工作区文件夹 CCS?

假设我有一个文件夹"myworkspace"、该文件夹中有少量 CCS Theia 工程。 我想 使用 MS Windows 批处理文件打开它。

到目前为止、任何使用'ccstheia150\ccs\theia\ccstudio.exe'和'-workspace 或'-data '的尝试都将显示在错误列表中并打开默认值' /workspace_ccstheia'文件夹中。

是否有 CLI 选项可以指示 CCS Theia GUI 使用非默认工作区根目录、而不是" /workspace_ccstheia'文件夹?

此致、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外、我还观察到 批处理文件中的"start "" C:\ti\ccstheia150\ccs\theia\CCStudio.exe"命令出现非标准行为。 看起来 CCS Theia 似乎使父级 CMD 窗口即使存在也保持运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:
    我建议使用 --root-dir= 调用应用。 即 CCStudio --root-dir=C:\temp. 此外、我建议将您的 CCS 版本更新到最新的20.0  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego:

    感谢您的参与。 现在、如何用同一个命令加载/打开.theia-workspace 文件?

    仅供参考、我使用1.5.1下的 CCS Eclipse Theia (https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO-THEIA/1.5.1)。

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    在与我们的软件团队交谈后,我注意到没有这样的选择。 我建议使用命令 CCSTUDIO --help 查看所有可用选项并阅读  CCS Theia 用户指南  6."工程和编译"部分。

    请注意、CCS Theia 的最新版本是 CCS 20.0。 TI 建议使用它以获得出色体验。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    这种情况令人困惑。 什么是 CCS 20.0、什么是 CCS Theia 1.5.0在您的回复中链接? 在 TI 站点的某个位置、建议使用 Theia (至少适用于 MSPM0)、并声明原始 Eclipse CCS (具有 CDT 等)将被淘汰。

    我查看了  CCS Theia 用户指南 、没有加载.thea-workspace 的选项、因为它是 GUI 文件而不是 CLI 文件、我需要使用 GUI。 In  6.1.创建和管理工程- Code Composer Studio Theia 1.5.0文档 其中介绍了支持工作区。 原始 Theia IDE 支持将工作区文件从 CLI 加载到 GUI。 为什么 CCS Theia 不支持它?

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    您是对的;原始 Eclipse CCS 已停产。 CCS 20.0是 CCS Theia 的新"品牌"(CCS 20使用 Theia IDE)。  由于1.5.0不是 CCS Theia 的最新版本、因此 建议 在 CCS 20.0中检查。  和用户指南中都有所描述。 如果您认为这仍然不可能、我会让软件团队知道。   

    此致、

    Diego Abad