This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:配置问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457452/tm4c123gh6pm-configuration-issue

器件型号:TM4C123GH6PM

工具与软件:

您好!!

我尝试为 TM4C123GH6PM 实施引导加载程序首先、我尝试在 bl_config.h 文件中将 Tiva 系列中给出的示例项目(demo_serial 示例项目)从 UART0更改为 UART1、如图所示、刷写了 bin 文件尝试使用 LM Flasher 通过 UART 刷写 boot_demo1、但未刷写可能是什么问题??? 我所做的所有更改都是将 UART 从0配置为1、但无法正常工作。

此致、

Anil。

// Selects the clock enable for the UART peripheral module
//
// Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
// Exclusive of: None
// Requires: UARTx_BASE
//
//*****************************************************************************
#define UART_CLOCK_ENABLE     SYSCTL_RCGCUART_R1

//*****************************************************************************
//
// Selects the base address of the UART peripheral module
//
// Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
// Exclusive of: None
// Requires: UART_CLOCK_ENABLE
//
//*****************************************************************************
#define UARTx_BASE     UART1_BASE

//*****************************************************************************
//
// Selects the clock enable for the GPIO corresponding to UART RX pin
//
// Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
// Exclusive of: None
// Requires: UART_RXPIN_BASE, UART_RXPIN_PCTL and UART_RXPIN_POS
//
//*****************************************************************************
#define UART_RXPIN_CLOCK_ENABLE     SYSCTL_RCGCGPIO_R2

//*****************************************************************************
//
// Selects the base address for the GPIO corresponding to UART RX pin
//
// Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
// Exclusive of: None
// Requires: UART_RXPIN_CLOCK_ENABLE, UART_RXPIN_PCTL and UART_RXPIN_POS
//
//*****************************************************************************
#define UART_RXPIN_BASE     GPIO_PORTC_BASE

//*****************************************************************************
//
// Selects the port control value for the GPIO corresponding to UART RX pin
//
// Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
// Exclusive of: None
// Requires: UART_RXPIN_CLOCK_ENABLE, UART_RXPIN_BASE and UART_RXPIN_POS
//
//*****************************************************************************
#define UART_RXPIN_PCTL     0x2

//*****************************************************************************
//
// Selects the pin number for the GPIO corresponding to UART RX pin
//
// Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
// Exclusive of: None
// Requires: UART_RXPIN_CLOCK_ENABLE, UART_RXPIN_BASE and UART_RXPIN_PCTL
//
//*****************************************************************************
#define UART_RXPIN_POS     4

//*****************************************************************************
//
// Selects the clock enable for the GPIO corresponding to UART TX pin
//
// Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
// Exclusive of: None
// Requires: UART_TXPIN_BASE, UART_TXPIN_PCTL and UART_TXPIN_POS
//
//*****************************************************************************
#define UART_TXPIN_CLOCK_ENABLE     SYSCTL_RCGCGPIO_R2

//*****************************************************************************
//
// Selects the base address for the GPIO corresponding to UART TX pin
//
// Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
// Exclusive of: None
// Requires: UART_TXPIN_CLOCK_ENABLE, UART_TXPIN_PCTL and UART_TXPIN_POS
//
//*****************************************************************************
#define UART_TXPIN_BASE     GPIO_PORTC_BASE

//*****************************************************************************
//
// Selects the port control value for the GPIO corresponding to UART TX pin
//
// Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
// Exclusive of: None
// Requires: UART_TXPIN_CLOCK_ENABLE, UART_TXPIN_BASE and UART_TXPIN_POS
//
//*****************************************************************************
#define UART_TXPIN_PCTL     0x2

//*****************************************************************************
//
// Selects the pin number for the GPIO corresponding to UART TX pin
//
// Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
// Exclusive of: None
// Requires: UART_TXPIN_CLOCK_ENABLE, UART_TXPIN_BASE and UART_TXPIN_PCTL
//
//*****************************************************************************
#define UART_TXPIN_POS     5

//*****************************************************************************

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的不觉得您的 bl_config.h 文件有问题。  

    [报价 userid="622862" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457452/tm4c123gh6pm-configuration-issue "]我曾尝试对 Tiva 系列中给出的示例项目(demo_serial 示例项目)在 bl_config.h 文件中从 UART0更改为 UART1、如下图[/报价]

    为 UART1构建引导加载程序后、您是否首次使用 JTAG 接口将此引导加载程序编程到闪存? 此引导加载程序必须位于0x0。  

    [quote userid="622862" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457452/tm4c123gh6pm-configuration-issue 并刷入了 bin 文件尝试使用 LM Flasher 通过 UART 刷写 boot_demo1但未刷写

    您是否在 UART1上有 用于定制电路板的 USB 转串口适配器? 该 LaunchPad 具有用于 UART0的内置 USB 转串行适配器、该适配器是 ICDI 调试探针的一部分。 因此、boot_serial 示例将在 LaunchPad 上运行。  对于定制电路板、您必须具有 USB 转串行适配器 才能使用 LM Flash Programmer 运行串行引导加载程序示例。  

    您使用的是正确的 COM 端口吗? 您 可以查看 Windows 设备管理器、确定枚举了 USB 转串行适配器的哪个 COM 端口。

    为了进一步帮助您进行调试、可以使用示波器或逻辑分析仪来探测 MCU 侧的 UART1TX 和 UART1RX 引脚以及适配器的相应引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢你的答复查尔斯!!!

    为 UART1构建引导加载程序后、您是否首次使用 JTAG 接口将此引导加载程序编程到闪存? 此引导加载程序必须位于0x0。  

    是的! 我已首先使用位于0x0的 JTAG 刷写了引导加载程序。

    您是否在 UART1上有 用于定制电路板的 USB 转串口适配器? 我正在使用 USB 转串行适配器(MAXA)  

    另一件事是、我尝试过使用 UART0、它也不能正常工作、如何调试这个问题???

    我正在使用 TM4C123GH6PM 控制器... 每次它都会针对两个 UART 引发如上所示的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="622862" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457452/tm4c123gh6pm-configuration-issue/5591222 #5591222"]

    另一件事是、我尝试过使用 UART0、它也不能正常工作、如何调试这个问题???

    我正在使用 TM4C123GH6PM 控制器... 每次它都会针对两个 UART 引发如上所示的错误

    [报价]

    您是否可以向 Windows 设备管理器显示您的 MOXA 使用哪个 COM 端口进行枚举?

    您能否如下所示展示 LM 闪存编程器配置。 我想使用您在 LM 闪存编程器上指定的与 Windows 设备管理器相匹配的内容。 以下只是我的设置。 我的 COM 端口将与您的 COM 端口不同。  

    您能展示 MOXA 和 MCU 的 TX 和 RX 引脚的示波器电容还是逻辑分析器电容吗?

    您可以在 LaunchPad 上运行库存 boot_serial 吗? 您能否首先使其正常工作?