This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:Raspberry PI 电源适配器问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457073/lp-am243-raspberry-pi-power-adapter-problem

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

您好!

我采用了 LP-AM243套件、并一直利用笔记本电脑的 Type C 端口为其供电。 最初、我在使用套件时没有遇到问题。 然而、随着我的开发范围扩大到包括其他电路板、我发现需要外部电源为电路板充分供电。 为了满足这一要求、我购买了一个 Raspberry Pi 电源适配器、假设它可以无缝集成该设置。

遗憾的是、在尝试使用 Raspberry Pi 电源为系统加电时、我观察到电源错误 LED (红色 LED)亮起、表示出现故障。 随后、通过 Type C 电缆从笔记本电脑恢复电源、我注意到 LED6、LED7和 LED8 (绿色 LED)亮起、没有任何问题。 值得注意的是、当从笔记本电脑为套件加电时、我可以成功进入调试模式。

我正在寻求您的帮助、以诊断和解决导致此差异的根本问题。 非常感谢您提供任何指导或见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet Sahin、您好!  

    感谢您的提问。

    请帮助我了解您是仅  使用 Raspberry Pi 电源测试 LP-AM243套件、还是还添加了额外板。

     LP-AM243已使用 Raspberry Pi 电源进行测试。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无额外板。 只需使用 Raspberry PI 电源 LP-AM243x 即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet Sahin、您好!  

    谢谢你。

    无附加板。 Just LP-AM243x with Raspberry PI 电源

    您能否确认 正在使用的 rasberrypi 电源。

    下面是我们使用的一个。

    我们  使用了  带有 rasberrypi 电源5V 3A、Type C 的 LP-AM243x  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Type C、5V 3A
    www.amazon.co.uk/.../B09L4QQ9FN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet Sahin、您好!  

    谢谢你。

    https://www.ti.com/lit/ug/spruj12f/spruj12f.pdf

    是的、Type C 可提供5V、3A。

    让我检查一下。

    您是否有  备用电源 可以进行快速检查?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet Sahin、您好!  

    请检查这是否有用。

    (+) LP-AM243:LP-AM243电源误差-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa

    是的、我看到了那个帖子。 I 测量了 U15的输入引脚1和2。 引脚1测量值为5V、而引脚2显示为0V。

    我目前没有任何其他可用的 Type-C 适配器。 但是、当我使用笔记本电脑的 Type-C 电缆为评估板供电时、评估板可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了 R104和 R107、将 R92放置在10k 电阻器上、并短接 U15的引脚1和引脚2。 主板现在可以与前面提到的适配器一起正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet Sahin、您好!  

    感谢您更新这些 更改。

    此致、

    Sreenivasa