This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Enet_cpsw_udpdclient 示例代码、刷写和运行 MCU-PLUS-SDK 期间出现错误

Guru**** 2617625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457868/mcu-plus-sdk-am263x-facing-error-during-flashing-and-running-the-enet_cpsw_udpclient-example-code

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X

工具与软件:

IAM 使用 CCS  版本:12.8.0.00012。 IAM 使用 AMX2634-CC MCU , SDK - mcu_plus_sdk_am263x_10_00_00_35。
尝试执行 enet_cpsw_udpdclient 示例代码。 按照链接中的步骤进行操作: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/latest/exports/docs/api_guide_am263x/EXAMPLES_ENET_LWIP_CPSW_UDPCLIENT.html 。 我还设置了静态 IP。 示例代码已成功构建、但在刷写和调试时 IAM 在 UART 串行控制台中获取以下所示断言、  
================
CPSW LWIP 简单插座
================
断言@行:syscfg/ti_board_config.c 中的393::失败!!  

问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    几个问题。

    1.您是否在 example.syscfg 文件中进行了任何修改?

    2.您是否对示例(UDP 客户端)的应用程序代码进行了任何修改?

    3.您是否对 EEPROM 进行了任何修改?

    如果可能、您能够以 ZIP 文件的形式共享 CCS 项目(从 CCS 项目浏览器导出)。

    根据 syscfg 中的更改、assert 的行编号可能会更改、因此、为了查看确切的问题、我可能需要您的文件。

    如果一切都是默认设置(标准 SDK 产品)且没有任何更改、则此置为有效似乎是因为从器件的 EEPROM 提取了大量 MAC 地址、

    此致、
    Shaunak