This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:引脚 SFD

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1452753/am2432-pin-sfd

器件型号:AM2432

工具与软件:

尊敬的专家团队:

目前我们正在考虑将 DP83TC813与 AM2434BSEFHIALX 结合使用。  
您是否有任何引脚适合建议用于 AM243x 上的 IEE1588 SFD-检测。

是否存在 TI-SW 默认支持的引脚?  

我们计划在设计时使用 ICSS 和 CPSW。  我们是否需要对这些引脚使用不同的引脚?  

此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    感谢您的提问。

    我怀疑这应该是 PRU IO 之一。

    请允许我与团队核实并返回、

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    以上查询的任何更新?  


    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    谢谢你。

    根据内部理解、我们没有 SFD 实现。

    我在内部为软件团队分配要支持的线程。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您是否在寻找类似于" 如何配置 DP83867帧起始检测"的解决方案

    您能为您系统中的 SFD 用例提供帮助吗?

    您要实现什么目标?

    此致

    Ashwani