This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:am2434

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453818/am2434-am2434

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好

我目前使用 AM243-LP、我想了解是否可以通过 CPSW_RGMII1线路激活以太网连接。 我尝试使用 SysConfig 对此进行配置、但无法找到实现方法。

此请求的目的是启用 PRU UART、该引脚在通过 PRG1线路实现以太网连接时不可用。

感谢您的帮助。  

此致  

Baruch Einziger

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baruch 

    感谢您的提问。

    是否可以使用 SysConfig 工具尝试配置并向我提供错误文件?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 SysConfig 将 CPSW_RGMII1_TD0连接到以太网 cpsw 令人疲倦、无法选择这组行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baruch 

    您可以尝试使用 SysConfig 工具、如下所示

    CPSW-RGMII2

    和"PRU_ICSSG1_UART"

    这样、您可以检查特定 SOC 的可行性。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    没有错误、我向您展示该选项。 cpsw 组中没有行。

    谢谢

    Baruch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baruch 

    可能是我未正确获取您的查询。

    您能否将 TI 现场团队的某人联系起来进行讨论?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baruch 

    请参阅 AM243x MCU+ SDK:以太网和网络 SDK 示例。

    如果您仍然遇到问题、请告诉我?

    此致

    Ashwani