This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:CCStudio 20.0.1离线

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457082/tms570lc4357-ccstudio-20-0-1-offline

器件型号:TMS570LC4357
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具与软件:

你(们)好

我们刚刚有一个套件 TMS570LC43、我想用其中一个 Hercules 安全 MCU 演示对其进行测试。  

我们在100%离线环境中工作。 安装 CCStudio 20.0.1 (下载并传输到离线计算机之后)  

启动 Code Composer Studio 时、它无法识别连接的 SDK/kit。 "未检测到兼容板"下拉列表"选择板或器件"中也未列出 TMS570

"创建新项目"似乎需要联机才能运行!

它仅会启动状态为"Resource Explorer 看似离线"的向导

我已尝试重新安装、重新启动、注意工作情况。  

 

使用 Uni_Flash、我可以对 TMS570套件进行读写操作、使其能够连接并正常工作。  

 

有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我们可以设置一个实时调试会话吗?

    从您的角度来看、这是可能的吗?

    我将在上午10点至晚上8点 IST (印度标准时间)提供服务。 根据您的可用性、您可以设置实时调试会话。

    另外、我建议您尝试使用 CCS12.8.1一次、因为新版本的 CCS 需要进行一些附加修改才能与 Hercules 器件一起使用。 那么、首先尝试在 CCS 下运行一次。

    CCStudio IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

    如果这样不能解决您的问题、让我们设置一个实时调试会话。 我可以为您提供良好的指导。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:  

     

    不幸的是、由于这些限制、我无法在用于开发的计算机上设置实时调试会话。 我可以使用 CCS12.8.1、该工具正在离线运行、但希望了解最新工具并进行测试。  

    最好让最新版本也能够离线工作、否则我的这项功能将在将来不受支持?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    要使用最新版本、您可以一次参阅以下主题:

    (+) TMS570LS3137:CCS Theia 和 Hercules -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    此外、还请参阅我在上一主题中最后一条评论中随附的文档。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。