This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:关于随附转换器适配器的规格。

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453152/tmdsemu110-u-regarding-the-specifications-of-the-converter-adapter-that-comes-with-it

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK

工具与软件:

我想知道 TMDSEMU110-U (JTAG 调试探针)随附的转换器适配器的规格。

我想要的信息包括外观、使用的连接器和配套连接器的推荐规格。

我主要想10引脚类型、但也想知道20引脚类型。

提前感谢您。

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想信息在这里: JTAG 连接器和引脚分配

    具体而言:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    我可能误解了。

    查看您发送的文档、似乎配置是附加

    "XDS110探针"的 CTI -20至 Cortex-M 10引脚适配器"、并将其连接到

    目标板上的连接器与每个制造商的"调试探针连接器"配合使用

    提到的内容、对吧?

    我认为配置是将"XDS110 Probe"和"XDS110 Probe"连接到 CTI -20

    "Cortex-M 10引脚适配器"、然后安装"Cortex-M -20至 CTI 10引脚适配器"

    目标板上的连接器。

    我最初的想法是错误的,如果上述想法是正确的,问题就解决了。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamada-San:

    [报价 userid="568430" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453152/tmdsemu110-u-regarding-the-specifications-of-the-converter-adapter-that-comes-with-it/5575758 #557587558"]

    我认为配置是将"XDS110 Probe"和"XDS110 Probe"连接到 CTI -20

    "Cortex-M 10引脚适配器"、然后安装"Cortex-M -20至 CTI 10引脚适配器"

    目标板上的连接器。

    [报价]

    这听起来对我来说是正确的。

    很抱歉、我只能建议在我的情况下如何连接调试器。

    我使用插入  TMDSEMU110-U 的带状电缆、然后将 CTI -20连接到 TI 14引脚适配器。 然后将其插入 TMDSHSECDOCK。

    我不使用其他适配器:

    - CTI - 20至 Cortex-M 20针适配器

    - CTI -20至 Cortex-M 10针适配器

    所以我想这对我帮助不大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山田山

    您的问题是否已得到解决? 或者您还有其他问题吗?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的评论。

    很抱歉,我的英语翻译似乎没有很好。

    我还观看了 YouTube 并理解了。

    所以将转换器适配器连接到20引脚调试电缆、然后直接将其连接到目标板上的连接器、对吧?

    我将通过 SWD 进行连接、以便使用10引脚转换器适配器、但有没有显示外部尺寸的文档?

    如果不想将10引脚转换器适配器直接连接到目标板上的连接器、可以直接连接

    您以前发送的文档中列出的调试探针连接器(电缆组件)?

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="568430" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453152/tmdsemu110-u-regarding-the-specifications-of-the-converter-adapter-that-comes-with-it/5578161 #5578161"]

    所以将转换器适配器连接到20引脚调试电缆、然后直接将其连接到目标板上的连接器、对吧?

    [报价]

    是的、如果您使用的是 TMDSHSECDOCK 电路板、Kier 在张贴的图片中显示了该电路板。

    [报价 userid="568430" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453152/tmdsemu110-u-regarding-the-specifications-of-the-converter-adapter-that-comes-with-it/5578161 #5578161"]

    我将通过 SWD 进行连接、以便使用10引脚转换器适配器、但有没有显示外部尺寸的文档?

    [报价]

    此页面包含指向组件的链接、您可以在其中找到尺寸: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan

    感谢您提供的信息。

    但是、我检查了您提供的页面和链接、但无法找到外部尺寸

    使用的10引脚转换器适配器的热性能。

    也许我检查错误了吗?

    我找到了有关所用连接器的信息。

    我很抱歉再次打扰您,但我希望了解更多信息。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="568430" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453152/tmdsemu110-u-regarding-the-specifications-of-the-converter-adapter-that-comes-with-it/5580522 #5580522"]

    但是、我检查了您提供的页面和链接、但无法找到外部尺寸

    使用的10引脚转换器适配器的热性能。

    [报价]

    调试探针连接器的尺寸未公开提供。

    但是、您可以检查 此处的第三方调试探针连接器 作为参考。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan

    感谢您的建议和信息。

    所以有关 TI 产品的信息不会公开?

    这很不幸。

    我正在与第三方进行核实。

    没有关于外形尺寸的信息、无法访问制造商网站。

    我已向我有权访问的制造商请求信息。

    谢谢你。

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan

    抱歉。

    请告诉我吗?

    我的理解是否正确、您发送的页面的链接中列出的板标题是

    要在目标侧(用户开发的电路板)使用的连接器?

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此产品的设计文件未公开提供。 它是较旧产品、设计文件未发布到 TI.com。 回到办公室2025年1月6日 后、我可以测量20引脚至10引脚适配器。

    我发送的链接中列出的电路板接头将用于目标侧。 确保您正在查看  电路板接头  此处列出的组件: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html#arm-cortex-10-pin-header-information 

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    感谢您的评论。

    我知道此电路板接头可在目标侧使用。

    谢谢你。

    至于20引脚至10引脚适配器、请在您回到办公室时进行测量。

    它将是开发周期的时间、因此请您去做。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    感谢您的耐心。 20引脚至10引脚适配器约为11mm x 14mm。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    新年快乐!

    感谢您的答复、这比预期的要快。

    我是来度假的,所以我很抱歉这么晚才回复。

    非常有帮助。

    山田浩史