This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:LP-AM243

Guru**** 2618335 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457650/lp-am243-lp-am243

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

嗨、

我有一位客户订购了 LP-AM243器件。  

他说、他收到的器件来自一个版本、而不是与他所用示例协同工作的 E3。

在这种情况下、应该怎么做?

BR、

Nathan K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    这是 EVM 版本错误的第二个实例-让我与 EVM 管理器进行确认、以便更好地了解发生了什么情况/我们还有哪些选项要做。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    谢谢你。

    正在等待更新。

    BR、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    "A"版本是 EVM 的最新版本。  您能否询问客户 A 版本有什么问题?  在浏览 EVM 用户手册时、我没有看到会影响软件兼容性的任何明显更改。

    此致、

    Mike