This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:SDK 中的 PMIC 配置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457785/am263p4-pmic-configuration-in-sdk

器件型号:AM263P4

工具与软件:

您好!

这是原主题的附加问题。
PMIC (TPS653860x)具有 NVM、默认电源配置由可订购器件型号定义。
客户使用的器件型号为 O386003QDCARQ1、此选项表示:
LDO1:通过3.3V 启用
LDO2:禁用、带1V 电压
LDO3:以1V 禁用
LDO4:使用1.8V 禁用

客户已检查 SDK 代码并发现 LDO2到 LDO4配置为低于电压。
LDO2:3.3V
LDO3:5V
LDO4:1.8V
但他无法找到这些电压在代码中启用的情况。 它们由 SDK 驱动程序启用、对吗?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tashiro-San、

    我可以在代码中看到、可以启用"\source\board\PMIC"下提供的 SDK 驱动程序

    具体而言、 PMIC_tps653860xxConfigure API 具有以下代码、用于为 LDO2、3和4启用电压:

            ldoNumber = PMIC_LDO2;
            ldoCfg_exp.ldoRtCfg = PMIC_LDO_PLDO_LONG_RAMP_TIME;
            ldoCfg_exp.ldoIlimLvlCfg = PMIC_LDO_PLDO_ILIM_LVL_CFG_OPT0;
            ldoCfg_exp.ldoLvlCfg = PMIC_LDO_PLDO_LVL_CFG_VOLT_3_3V;
            pmicStatus += Pmic_powerSetLdoConfigRegister(pmicCoreHandle, ldoNumber, &ldoCfg_exp);
    
            ldoNumber = PMIC_LDO3;
            ldoCfg_exp.ldoRtCfg = PMIC_LDO_PLDO_LONG_RAMP_TIME;
            ldoCfg_exp.ldoIlimLvlCfg = PMIC_LDO_PLDO_ILIM_LVL_CFG_OPT0;
            ldoCfg_exp.ldoLvlCfg = PMIC_LDO_PLDO_LVL_CFG_VOLT_5V;
            pmicStatus += Pmic_powerSetLdoConfigRegister(pmicCoreHandle, ldoNumber, &ldoCfg_exp);
    
            ldoNumber = PMIC_LDO4;
            ldoCfg_exp.ldoRtCfg = PMIC_LDO_PLDO_LONG_RAMP_TIME;
            ldoCfg_exp.ldoIlimLvlCfg = PMIC_LDO_PLDO_ILIM_LVL_CFG_OPT0;
            ldoCfg_exp.ldoLvlCfg = PMIC_LDO_PLDO_LVL_CFG_VOLT_1_8V;
            pmicStatus += Pmic_powerSetLdoConfigRegister(pmicCoreHandle, ldoNumber, &ldoCfg_exp);

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    非常感谢!

    谢谢。此致、
    田代浩一郎