This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:跳转至特定位置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457282/mspm0g3507-jump-to-specific-location

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

你(们)好、

我 已成功将应用十六进制写入 MSPM0G3507的非主闪存、现在我们需要使控制器跳转到该位置并运行应用、 任何人能不能指导我实现 这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krushna:

    您如何编写新的 NONMAIN 配置? 本手册还是使用了 SysConfig?

    NONMAIN 中存储的配置只是一种配置、只要您已正确设置该配置、器件仍应执行启动代码、然后执行应用程序。 在尝试刷写 NONMAIN 时是否遇到了问题? 您是否有二进制文件中包含的应用、或者它是一个单独的文件?

    我不清楚您正在尝试做什么、请再详细说明一下、我很乐意帮助您完成项目。