This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK AM243X:BiSS-C 项目

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1456655/mcu-plus-sdk-am243x-biss-c-project

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

您好!

我正在尝试从 SDK 09.02.00.09运行 BiSSC 项目、我正在使用以下项目:

1. bissc_diagnostic_single_channel_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang

2. bissc_peripheral_interface_single_ch_am243x-evm_icssg0-pru1_fw_ti-pru-cgt

我正在使用以下线性电机:Akribis。

我尝试获得循环位置锁存器、但一直收到 CRC 错误:

根据 Akribis 电机数据表-它具有27位的单 Tun 分辨率。

我知道我可能会由于线路上的噪声而出现 CRC 错误-但我想问您、在假设这是噪声问题之前、我是否本应该做其他事情。

如果您还需要了解有关电机的其他信息、请告诉我。

提前感谢、

Ariel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否确定没有多圈分辨率? 另外、显示的角度数据是否正确?

    此致

    Dhaval