This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:CCS Theia 和 Hercules

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1449404/tms570ls3137-ccs-theia-and-hercules

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

CCS Theia 支持 Hercules 系列吗? 它似乎没有

是否有计划家庭支持的时间表? 在哪里可以找到这些信息?

或者、我在哪里可以找到在该大端字节序系列中使用 arm clang 的信息?

谢谢你

Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steffen、您好!

    CCSv20是我们的标准 CCS 版本、基于 Theia。

    CCSv20支持 TMS570LS31x 器件。 由于 RM48的软件包中没有项目模板、所以项目向导不会显示任何内容、因此支持受到某些人的限制。  您将需要使用导入功能。

    您可以从以下链接下载 CCSv20
    CCStudio IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    谢谢你。 这个版本现在似乎是非常新的。

    似乎 TI C 编译器不是安装的一部分。
    切换到可用时钟会产生很多错误(当然、因为此切换会破坏我的设置)。

    解决这种情况的正确方法是什么? 是否有其他扩展可以使用 TI 编译器、或者我是否应该将我的工程调整为 arm clang? 我问,因为我经常阅读-导入,这就是全部。

    谢谢你

    此致

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steffen、您好!

    我创建了一个文档、介绍了如何使用 CCS Theia 导入和构建 HALCoGen 项目。

    原因如下、请尝试按照以下步骤操作:

    e2e.ti.com/.../How-to-Build-Existing-HALCoGen-Project-in-CCS-Theia.pdf 

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢