This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:Code Composer Studio 错误

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1458054/mspm0c1104-code-composer-studio-error

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y

工具与软件:

我正在使用 Code Composer Studio 软件开发 Windows 平台、对包含 MSP432E401Y 微控制器的 MSPM0C1104 LaunchPad 进行编码。

我尝试运行内置闪烁 LED 代码、但收到以下消息:"连接到目标时出错:(错误-6305) PRSC 模块无法写入路由器寄存器"

我附上了我的代码和错误的照片、供大家参考。

请帮助我已经卡在这个错误超过3天任何帮助是感激的。

谢谢进步  

此致  

Sandeep   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的编程器板附在照片后面  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    请参阅 我对您 有关此主题的其他帖子的回复。