Other Parts Discussed in Thread: AM2431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2431 工具与软件:
您好、
对于 用于 MCU_POR 的1.8V 电压、我有一些疑问。 PMIC 器件型号是 TPS6521908 、MPU 是 AM2431。
它是 演示板的 VCC1V8输出电路。 演示板使用 VCC1V8至74LVC1G11。


不过、我们使用的电路是这样的。
PMIC 器件型号是 TPS6521908 它可以产生1V8A 电流。 然后1V8A 直接用于 逻辑与电路生成 MCU_POR 。
我们应将哪个电源用于 MCU_POR? 请帮助评估风险。
谢谢你。


谢谢。