This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:尽管收到特定订单说明、但紧急-收到错误版本

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455255/lp-am243-urgent---wrong-version-received-despite-specific-order-instructions

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

您好!

紧急-尽管收到特定订单说明、但收到错误版本
根据我们下面的通信、我们为卡片下了新订单(订单号 T05430061)。
在订单中,我明确声明:"只有 E3版本的商品是可以接受的;否则,订单将被取消。"
尽管有这条明确的指令、我们还是收到了版本 A。
我在此请求立即使用正确版本 E3卡更换收到的卡。
非常感谢您对此事作出迅速反应。

此致、

Elina Libach

采购经理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elina:

    很抱歉这个问题没有解决、您第二次收到错误的 EVM 版本。  让我与 EVM 管理器进行核实、以便更好地了解正在发生什么情况/我们可以通过哪些方法来为您提供正确的 EVM 版本。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elina:

    我咨询了 EVM 工程管理器、E3版本是一个较旧的 EVM 版本、已被"A"版本替代(最新的 EVM 硬件应标为"PROC109A")我快速看了一下 EVM 手册、对于会影响评估的硬件之间的差异没有发现任何明显的差异。

    您能否解释为什么需要 E3版本?  希望我们能够找到使用"A"版本的方法。

    此致、

    Mike