This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:为 LMX2582使用 SPI 接口与 TM4C1294NCPDTT3配合使用的指导

Guru**** 2586915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459011/tm4c1294ncpdt-guidance-on-using-spi-interface-with-tm4c1294ncpdtt3-for-lmx2582

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:LMX2582EK-TM4C1294XL

工具与软件:

我目前正在从事一个涉及的项目 TM4C1294NCPDTT3 微控制器上。 而微控制器提供 SSI (同步串行接口) ,我注意到,它没有专门的 特性。  

我面临的问题是我尝试连接的从设备( LMX2582)  需要 SPI 接口进行通信。

您能否就以下方面提供指导:

  1. 如何在 TM4C1294NCPDTT3上配置或调整 SSI 以充当 SPI 主设备与 LMX2582通信?
  2. 是否针对此目的提供了特定配置、寄存器设置或示例代码片段?
  3. 在 SPI 模式下使用 SSI 时、是否需要注意任何注意事项或限制、尤其是对于时序或信号完整性而言?

非常感谢您提供与此集成相关的文档、应用手册或示例代码。

提前感谢您的支持。 我期待您的指导。

此致

Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="599363" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459011/tm4c1294ncpdt-guidance-on-using-spi-interface-with-tm4c1294ncpdtt3-for-lmx2582 "]

    您能否就以下方面提供指导:

    1. 如何在 TM4C1294NCPDTT3上配置或调整 SSI 以充当 SPI 主设备与 LMX2582通信?
    2. 是否针对此目的提供了特定配置、寄存器设置或示例代码片段?
    3. 在 SPI 模式下使用 SSI 时、是否需要注意任何注意事项或限制、尤其是对于时序或信号完整性而言?
    [报价]

    SSI 模块是一个 SPI。 在其默认模式下、用作传统 SPI 模块。  

    您可以在以下位置找到示例。

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\ssi_master_slave_xfer

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\SSI

    最大 SPI 时钟频率为60MHz。 对于 SSI 电气特性、请参阅数据表以了解详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    我注意到 SSI 模块只有3个 SSI 引脚、而 LMX2582有4个 SPI 引脚。 如何管理这些连接?

    SSI 是单工通信吗?

    好的

    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     什么意思 SSI 模块只有3个 SSI 引脚? SSI 模块具有 SSICLK、SSIFSS (这是片选引脚)、SSITX (与 MOSI 相同)和 SSIRX (与 MISO 相同)。