This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM42L432:RM42M432相关的功能安全代码

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454245/rm42l432-rm42m432-related-functional-safety-code

器件型号:RM42L432

工具与软件:

你(们)好

我的客户正在  其 PLC 产品中使用 RM42M432、需要通过 SIL FS 认证。 我是否可以知道在诊断功能下面的 SDK 代码封面哪里可以找到? 谢谢!

 

Yunjing  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    SDK 不包含用于禁用表中功能的专用 API。 可以通过对未使用的外设的时钟进行门控将其设置为低功耗模式。 如果未启用闪存扇区、则无法对其进行编程。  

    通过将 vimREG->REQMASKSETx 寄存器的位清零、可以在 VIM 表中禁用未使用的中断。