This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:使用 MSPM0G3519生成和捕获最大 PWM 频率

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459637/lp-mspm0g3519-max-pwm-frequencies-generation-and-capture-using-mspm0g3519

器件型号:LP-MSPM0G3519
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3519SysConfig

工具与软件:

 使用 MSPM0G3519控制器可以生成的最大可能 PWM 频率是多少、可以采集的最大频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohidas:
    它将取决于时钟源、计时器外设和 PWM 周期计数。 可以达到的最大频率可以在 SysConfig 时钟树中修改(请记住、ULPCLK 支持的最大频率为40MHz。) 通常、频率源为32MHz。
    此致、
    Diego Abad