This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:内部模拟

Guru**** 2939040 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459469/mspm0g1507-internal-analog

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

我正在做演示、我希望使用 MSPM0G1507的内部模拟组件。 我使用的是 LP-MSPG3507 (为 MSPM0G1507工程配置)、我想使用以下内容:  

2个比较器(COMP)、2个运算放大器(OPA)、1个通用运算放大器(GPAMP)

是否可以同时使用 OPA 和 GPAMP? 我尝试在 syscfg 中启用它们、 但我在 pinmux 部分遇到资源冲突。 我可以启用:2 OPA、1 OPA 和1 GPAMP、但不能启用2 OPA 和1 GPAMP。  

因此、我的问题是、是否可以在 LP 上同时使用 OPA 和 GPAMP?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:
    可以同时使用所有外设。 但是、由于引脚冲突、您无法同时使用 OPA0和 GPAMP 的输出。
    此致、
    Diego Abad