This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:应用板的实时调试问题

Guru**** 2615645 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457815/lp-mspm0g3507-real-time-debugging-issues-with-application-board

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的团队:

问候!!!!

我们选出了用于其中一种电源转换器应用(交流/直流)的 MSPM0G3507 MCU。 我们使用"LP-MSPM0G3507"评估板进行实时调试。

连接额定输入和输出后、我们遇到了应用板的调试问题。  

问题是"在我们向板提供输入后、应用板将与调试状态断开连接。

如果不使用输入、则电路板将进入调试状态。  

请支持相同的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:
    您能否共享输入到电路板中的电压? 与此同时、请仔细检查 Code Project 的 README 文件中的跳线配置建议(您是否还可以共享正在用于工程的工程)、看看这是否有助于 LaunchPad 退出调试模式。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego 先生

    感谢您的答复。

    我们提供的额定输入电压为230VAC。  

    自述文件的内容。 MD 文件是  

    PA23. VREF VREF+ 不适用
    • PA23可以使用 C7连接到 GND、或使用 C8连接到 VREF-
      • C8 连接引脚焊接到 VREF-
      • C7 默认情况下不焊接、可用于将自定义电容器连接到 GND
    • PA23可以连接到 BoosterPack 连接器
      • R22 默认情况下不焊接
      • 焊接 R22 以将引脚连接到 J28_10
    PA11. COMP0 能源 J4_33/J26_6
    • PA11可连接到 XDS-110反向通道、BoosterPack 连接器或 CAN/LIN 连接器:
      • 要在 BoosterPack 连接器上使用并断开 XDS-110、请执行以下操作:
        J22 2:3:连接针到  J4_33
      • 要在 J26 CAN/LIN 连接器上使用:
        R63 默认填充并将引脚连接至  J26_6
    PA26. COMP0 IN0+ J1_5
    • PA26可以连接到光电二极管 D1
      • J18 OFF 从光电二极管 D1断开
    • PA26可连接到热敏电阻 RT1
      • J9 1:2/OFF 断开热敏电阻 RT1的连接
    PA27. COMP0 IN0- J1_8
    • PA27可以连接到光电二极管 D1
      • J17 OFF 从光电二极管 D1断开
    PA20. DEBUGSS SWCLK 不适用
    • PA20在调试期间由 SWD 使用
      • J101 15:16 ON 调试时连接到 XDS-110 SWCLK
      • J101 15:16 OFF 如果在应用中使用引脚、请断开与 XDS-110 SWCLK 的连接
    PA19. DEBUGSS SWDIO 不适用
    • PA19在调试期间由 SWD 使用
      • J101 13:14 ON 调试时连接到 XDS-110 SWDIO
      • J101 13:14 OFF 如果在应用中使用引脚、请断开与 XDS-110 SWDIO 的连接

    我们尝试了相同的配置、但输出保持不变。

    谢谢  

    Piyush Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:
     MSPM0G3507不支持230VAC 输入。 它支持的最大 ADC 输入为 VDD。 您是使用隔离方案还是直接将230VAC 应用到引脚?  
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设他的意思是他的应用程序硬件。 我会看到硬件和调试 PC 之间是否有接地环路。 出于安全原因、您可能需要一个 USB 隔离器。 (或使用完全由电池供电的笔记本电脑)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diego

    主要应用是交流/直流转换器。 我们正在将输入交流电压转换为直流电压、以便 MCU 和其他外设进一步降至3.3VDC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们之间存在接地环路。 目前、我们使用的是" ">robu.in/.../

    您也可以提出建议、我们将尝试这些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、使用满电量的笔记本电脑应该没问题。