This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:M0Gx50x 的 MCAL 现在是否可用?

Guru**** 2533700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457717/mspm0g1507-is-mcal-for-m0gx50x-available-now

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

你(们)好  

MCAL for M0Gx50x 现在是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    这是 MCAL 访问链接: https://www.ti.com/secureresources/MSPM0-MCAL。  您需要 myTI 帐户才能提交访问权限要求。

    我们还提供了 MSPM0诊断库、以便在您需要时使用: https://www.ti.com/tool/MSPM0-DIAGNOSTIC-LIB

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego Abad:

    在研发和生产阶段使用 MCAL 是否需要任何费用?

    此致!

    Johns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:
    让我向我的团队核实这一点。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:
    将 MSPM0与 TI 提供的 MCAL 配合使用时、无需任何费用。 但是、高级 AutoSAR 会要求您 找到第三家供应商并进行采购。  

    此致、

    Diego Abad