This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS10106:TMS570LS10106 / PGE 的 BSDL

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS10106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1456218/tms570ls10106-bsdl-of-tms570ls10106-pge

器件型号:TMS570LS10106

工具与软件:

您好!   

我想获得 TMS570LS10106的 BSDL、但我从任何网站都找不到 BSDL 文件。

有人可以帮助指导我从哪里获得它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家目前正在与您沟通、但他们已收到通知、并将努力为您提供帮助。

    谢谢!

    Susan Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pinyo:

    对于延迟响应、我们深表歉意、即使我没有此设备的 BSDL 文件、因为它是非常旧的设备。 此外、不推荐将此器件用于新设计。

    如果您需要现有设计、我会尝试与内部团队核实以获取此 BSDL 文件。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    是的、请帮助检查 BSDL 文件是否可用于此器件。   

    谢谢、此致、

    皮尼奥·W·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pinyo:

    我与我的高级同事进行了核实、他还说此设备的文档不可用。

    是否可以转到其他器件、因为可能现在无法获取此器件的文档。

    此产品系列中的其他优秀器件也提供所有文档。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。