This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:MCU-PLUS-SDK AM263X:自定义时钟频率

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459736/am2632-mcu-plus-sdk-am263x-custom-clock-frequency

器件型号:AM2632

工具与软件:

我开始使用 AM263x Launch Pad、 尝试 从 AM263x SDK 执行一些示例代码。 在示例代码中、他们将系统 PLL 时钟频率固定为400MHz、但我想将系统时钟频率设置为300MHz、然后进行一些计算、并找出一些常数值和除数。 但是、当我试图重写这些 PLL 寄存器以获得300MHz 时、却未能实现。 在调试模式下、我检查了倍频器 reg (M)、分频器 reg (N2)值、这些值没有变化。
任何人能解释一下实际发生的情况 以及原因吗、接下来任何人都能说出实现300MHz 的步骤序列

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里没有太多要做的。

    [报价 userid="637661" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459736/am2632-mcu-plus-sdk-am263x-custom-clock-frequency "]我正在尝试过写那些 PLL 寄存器来获得300MHz 的频率、但没能做到。

    您是否已按照手册中的 "6.4.1.2.3.1.1脚踢保护机制"一节解锁寄存器?

    一般而言、您是否遵循了 手册中的编程步骤(第6.4.1.2.3.1.2节"配置核心 PLL 的顺序")?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:
    感谢您的答复。

    我尝试了"序列来配置核心 PLL "一节、但没有尝试脚踢保护机制。

    我来试一下。

    谢谢...