This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:器件差异

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMDSRM48HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459597/tms570lc4357-difference-between-part-variation

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMDSRM48HDK

工具与软件:

您好、我有关于 TMS570LC4357模型的一些问题。

1.我检查了2个模型:TMS570LC4357BZWTQQ1和 TMS570LC4357BGWTEP。 它们之间的特性区别是什么? 它们是否共享相同的引脚映射、以便用一个代替另一个?

2.我们最近购买了 TMS570LC43xHDK。 它与我们已经拥有的 TMDSRM48HDK 非常相似。 除了 MCU 之外、这两个 HDK 之间是否存在差异。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 我检查了2个模型:TMS570LC4357BZWTQQ1和 TMS570LC4357BGWTEP。 它们之间的特性区别是什么? 它们是否共享相同的引脚映射以便可以将一个引脚替代另一个引脚?

    请参阅以下主题、以阐明该问题:

    (+) TMS570LC4357-TMS5704357BZWTQQ1 EP 和 TMS5704357BGWTEP 具有相同的内部裸片? 修订 B? -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    Unknown 说:
    2. 我们最近购买了 TMS570LC43xHDK。 它与我们已经拥有的 TMDSRM48HDK 非常相似。 除 MCU 之外、这两个 HDK 之间是否存在差异。

    RM48将符合 IEC 61508标准

    而 TMS570LC 将同时符合 ISO 26262和 IEC 61508标准。

    ISO 26262专为汽车行业而设计、可解决量产车辆中电子系统的功能安全问题。  

    IEC 61508是一个更通用的标准、适用于汽车、过程和机械等广泛的行业。

    因此、RM48非常适合乘用车以外的工业应用。 另一方面、TMS570将适合所有工业应用以及乘用车。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。 您的链接解决了我的第一个问题。

    关于第二件事、我特别想知道硬件开发套件。 乍一看、这两个 HDK 看起来非常相似、并且原理图看起来相同、但我们想确保。 如果可以证实  TMS570LC43HDK 和 TMDSRM48HDK  确实具有相同的原理图、我们可以重复使用之前与 TMDSRM48HDK 一起使用的材料。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="471648" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459597/tms570lc4357-difference-between-part-variation/5599383 #5599383"]如果能够确认  TMS570LC43HDK 和 TMDSRM48HDK  确实具有相同的原理图、我们可以重复使用之前使用的 TMDSRM48HDK 材料。

    没错、它们具有相同的原理图。 除了控制器之外、这两个板之间没有任何差异。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。