This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:DFU 引导

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1408734/lp-am243-dfu-boot

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

如何评估 LP-AM243x 板上的 DFU 引导? Type-C 共享的 USB 和电源、将其连接到笔记本电脑 USB-A 或 Type-C、板上的 LED 不点亮、这意味着 PC 无法通过 Type-C 为板供电

将 Type-C 连接到其他电源模块可以为电路板加电、但无法连接到 PC USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony Tang、  

    感谢您的提问。

    根据我的内部检查、我了解戴尔笔记本电脑可能存在问题、而 HP 笔记本电脑似乎可以正常工作。

    请参阅 Launch Pad 使用指南、其中提供了一些关于可使用的笔记本电脑的说明、

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    使用装有 Ubuntu Linux 的 HP ProBook 640 G4时、可以启动板上电、但无法使用 dfu-util -l 识别

    是否成功地将 DFU 与 AM243x LaunchPad 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony Tang、  

    感谢您提供的意见。

    让我检查一下内部情况并更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony Tang、  

    客户是否有进步。

    我们让客户使用笔记本电脑并能够进行测试。

    (+) LP-AM243:Raspberry PI 电源适配器问题-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa