This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:申请 TI 团队技术支持以查看 AM2634的定制电路设计

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457838/am2634-request-for-ti-team-tech-support-to-review-customized-circuit-design-for-am2634

器件型号:AM2634

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将使用 AM2634控制器 In Out 项目。 因此、我们已经通过参考 DEVLEOPMENT 板(TMDSCNCD263)原理图来设计了定制电路。

不过、我们在下载代码 USig XDS110调试器探针时遇到了多个问题。 我们请求 TI 技术团队提供支持、以评估我们的设计并帮助我们了解是否遗漏了任何内容。

我们准备好让团队致电并查看原理图。 请让我来启动此过程。 我已尝试查找任何销售主管的详细信息。 但运气不好。

感谢您对此的支持! 这将推动项目中的多个里程碑

仅供参考、我们的总部位于印度班加罗尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    感谢您对此问题的深入了解。 在深入了解原理图审阅方面之前、您是否可以先概述使用 XDS110下载代码会遇到哪些问题? 比如您遇到了什么样的错误?

    此外、当您尝试执行此操作时、器件处于什么 SOP 引导模式? 是否设置为 DevBoot、您是否在启动时测量了 IO 以确保访问正确的引导模式?

    关于销售联系人、我将在结束时与您联系、看看是否也有人可以在这个 E2E 主题之外与您联系。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    正如我先前所说、我们已经使用 AM2634设计了定制电路板。 现在、我们正在尝试将代码下载到这个板中。

    1.首先我们将 JTAG 四个引脚(如 TMS、TCK、TDI 和 TDO)从外部 JTAG xds110探针连接到隔离 IC、然后将隔离 IC 的输出连接到控制器。 我们得到以下误差  

    "JTAG IR 和 DR 扫描路径的测量长度无效。 这表示链路延迟或扫描路径中存在错误"

    但是在重新检查 AM2634处理器卡原理图之后、我们已经意识到、如果我们要连接外部 JTAG 探针、那么我们在电路板上不需要隔离 IC。 我们可以将 JTAG 引脚从探针直接连接到控制器。

    3.我们移除了隔离 IC、将 JTAG 引脚从探针直接连接到板上。 更新后我们仍在测试。

    4.我不知道在器件中检查或设置 SOP 引导模式的过程。 请在这方面为我提供支持。

    谢谢拉尔夫!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    4. 我不知道在器件中检查或设置 SOP 引导模式的过程。 请在这方面为我提供支持。

     器件 技术参考手册的第5.3节"引导模式引脚 "中提供了有关这方面的具体详细信息。

    该器件具有4个在上电时轮询的引脚、用于根据这些引脚为器件设置引导模式(高电平/低电平)。 您应该可以检查原理图、了解如何在启动时处理这些引脚以及这些引脚应处于何种状态。 如果它们没有处于开发引导模式的正确状态、则您将无法通过 JTAG 进行连接。 如果它们在原理图上看起来正确、则值得在上电时测量这些 IO 以验证这一点。

    如果您查看上电时的 SOP 引脚波形、请参考 器件数据表的第7.11.2节"电源时序"、以了解 SOP 引脚与 PORZ 的正确时序要求。

    此致、

    Ralph Jacobi