This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:调试项目时、显示"File not found (找不到文件)"窗口和报告消息:"Source file '..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\llvm-project\compiler-rt\lib\builtins\arm\muldsi3.s'在编辑器视图中未找到.llvm-rt\lib\builtins\arm\muldsi3.s" 这意味着什么?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1458315/mspm0c1104-when-debugging-my-project-ccs-appear-file-is-not-found-window-and-report-message-source-file-llvm-project-compiler-rt-lib-builtins-arm-muldsi3-s-was-not-found-in-the-editor-view-what-does-it-mean

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: MSPM0C1103

工具与软件:

任何人都可以回答两个问题?谢谢。

1.调试项目时、CCS 显示找不到文件窗口和报告消息:"未找到源文件'..\..\..\..\llvm-project\compiler-rt\lib\builtins\arm\muldsi3.S"。" 几个不同的视图。 这意味着什么?

2.在调试工程时、CCS 始终会显示消息"NONMAIN CRC 验证不受 MSPM0C1103/MSPM0C1104/MSPS003Fx 支持。 擦除/编程 NON-MAIN 时请小心。" 在调试输出窗口中报告。 我可以忽略它吗? 如果没有、如何修复。

我使用的 CCS 版本为20.0.0.12__1.6.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    您使用的是哪个版本的 MSPM0 SDK?

    关于#2、可以忽略此内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您的答复。

    MSPM0 SDK 版本为2_03_00_07、版本有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    如果您尝试构建任何 driverlib 示例、您是否看到同样的消息?