This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:OTP 密钥写入问题

Guru**** 2617645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1450223/am2632-otp-key-writing-issues

器件型号:AM2632

工具与软件:

您好!

1) 1)记录 OTP Keywriter HSM RT 的时间序列
是否有关于 OTP Keywriter 的 HSM RT 时序的详细文档? SDK 中包含一个.h 文件、但不提供全面的文档。 在客户生产中、偶尔会出现写入 OTP 一步失败的问题。 此时、信息已写入、如果重试、将导致错误。 他们本来希望在最终烧录之前对 OTP 数据进行全面验证和验证。 目前、他们几乎每一步都需要创建一个单独的 OTP 数据 CA。
通常情况下、软件版本的写入是有效的、例如、密钥的写入是无效的。 随附生产日志文件。 查找2024年12月10日16:38:48 [INF][serial] Starting KeyWriter 引导加载程序..."。 OTP KW 的输出开始。 看起来1.7V 被中断了。

2) 2)是否有任何有关如何使用 VPP 1.7V/硬件设计指南的提示? 它们仅使用推荐的TLV75518PDQNR

此致、Holger

e2e.ti.com/.../2024_2D00_12_2D00_10_2D00_16_2D00_38_2D00_19_2D00_uartflasher.log20241210.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能在这里发表评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    很抱歉耽误您的时间、请允许我联系我们的硬件团队、再处理这个问题。

    同时、请参考数据表中的以下详细信息、并请要求客户确保正确满足以下条件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    由于它们没有在我们的 HW 上集成1.7 VPP 电路、因此通过探针适配器通过测试点接触1.7V。  对于1.7V 电源、它们使用 TI 电路:

    OTP Keywriter 适用于版本 SR11 09.01、他拉取 SDK 09.00。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    OTP Keywriter 发生在版本 SR11 09.01上、他拉取了 SDK 09.00。

    这些版本不兼容、

    请将 OTP Keywriter 9.01与 MCU PLUS SDK 9.01配合使用。 而变化。 请告诉我、这是否可以解决该问题。

    因为我没有看到任何其他明显的问题