This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:引导放大器;应用闪存大小

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455699/am263p4-boot-application-flash-memory-size

器件型号:AM263P4

工具与软件:

您好!

我们 在项目中使用了 AM263P4。

在 AM263P4数据表中、我介绍了数据表中的这一部分。 本节 已附后。

我们将使用8MB 的闪存、但我有一次感到困惑。 这种内存大小是否仅适用于引导部件、或者它是否包括引导部件和应用程序部件?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有任何进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃格门,抱歉,由于接种延迟。

    此内存大小是仅用于启动部分、还是同时包含启动部分和应用程序部分?

    256KB 仅适用于 SBL。 正如下面的注意事项所示、您可以将应用保持在闪存中的任何其他偏移  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还需要在引导加载程序 syscfg 文件中配置应用程序偏移量、以便引导加载程序知道在哪里找到应用程序映像。