This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:无法检测到控制器来下载代码

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1450124/am2634-not-able-detect-controller-to-download-code

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们已将电路与 AM2634组装在一起、并尝试使用 XDS110调试器进行编程

XDS 连接原理图

感谢您对此的支持!

我们已经从调试器调试连接中针对4线(TCK、TMS、TDI、TDO)连接到控制器进行了调试连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    感谢您的提问。

    是否已与 TI 专家审阅原理图;如果尚未审阅、您可以联系当地的销售代表、启动流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、

    您能回答以下问题吗:

    1.定制 PCB 设置的引导模式是什么?

    您是否可以尝试连接到 R5F 内核而不是 CS_DAP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nilabh、我们没有为定制 PCB 设置引导模式

    您能帮助我们启动流程来审查一下吗? 因为我们面临销售延迟的问题。

    我们已参考了 AM2634控制卡的原理图、并根据要求设计了我们的定制电路板。 您能给我提供一些强制性的原理图部分吗、对于使用 XDS110调试探针 TMDSEMU110-U 下载代码、我们在设计中必须具备这些部分吗

    TMDSCNCD263

    感谢您对此的支持! 因为这正推动着我们的项目里程碑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、  

    请联系当地销售主管以启动原理图审查。

    PCB 的固定引导模式是什么?

    另请查看: www.ti.com/.../sprabj8b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    请提供销售主管邮件 ID。 我在网站上浏览过它、但没有找到它。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    请使用此 CSC 门户获取有关销售主管 ID.www.ti.com/.../customer-support.html 的更多信息