This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:以太网通信问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460311/tm4c1294ncpdt-ethernet-communication-issue

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

您好!

 

我们将使用 TM4C1294测试30个原型板。 其中一个电路板无法通过以太网通信。 在检查寄存器状态时、我们发现以下寄存器在普通板和有问题的板之间存在差异。

 

 (1) MR6:EPHYANER

      4位 PDF :并行检测故障
         1:通过并行检测功能检测到故障。

 (2) MR16:EPHYSTS

      14位 MDIXM : MDI-X 模式

         0:MDI 对正常(在 TPRD 对上接收、在 TPTD 对上传输)


 (3) MR19:EPHYMISR2
      14位 ANERR:自动协商错误中断
         1 μ s:协商错误中断正暂挂。

 11位 MDICO:MDI/MDIX 交叉状态已更改中断
      0:MDI 交叉状态未更改。

 

无论以太网电缆如何、EPHYMISR2中的 ANER 位始终为"1"

是否插入。

 

您能否说明此类故障的一些可能原因?

例如、如果以太网输入/输出引脚被浪涌或其他因素损坏、是否会发生这种类型的故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    例如、如果以太网输入/输出引脚被浪涌或其他因素损坏、是否会发生这种类型的故障?

    这当然是可能的。   PHY 和 RJ45连接器之间是否有保护二极管?    有关以太网接口的最佳实践、请参阅 Tiva C 系列 TM4C129x 系统设计指南中的第4.1节。 您能否仔细检查以太网接口上所有元件的焊接情况是否良好。 还请进行 ABA 交换测试、以获得更多线索。